This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:输入连接

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092278/ads131e06-input-connections

部件号:ADS131E06

大家好  

我想测量4-20mA, 电压来自电位计。 我使用的是单电源5V。  我应该将模拟输入 负极( AIN)连接到2.5V (电源中间) 还是更好地连接到接地 (ov)?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hector,

    听起来,您正在尝试区分单端和puesdo -差分。 我建议将负输入连接到MID供应,这将是puesdo差分。 有关差异的更多信息,请参阅TIPL视频SAR ADC输入类型(也适用于delta - sigma): https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types 

    通过此设备,输入是真正的差分,这意味着VIN由V_INxP - V_INxN定义,如下表所示。

    如果您将负极输入连接到GND,并且您有来自电位计的4-20mA和0V至5V的信号,那么您说V_INxP永远不会是负极。 因此,您的全标分辨率(FSR)将减半,因为您永远不会收到"负代码"。 如果您将负输入与MID供应相关联,则您可以获得负和正代码,并有效地增加您的全量程。 有关数学的更多信息可在此处找到:  

    最佳,

    -Cole