This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:使用打开电源时的DRDY来检测A2D是否正常工作时出现问题

Guru**** 2750805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091857/ads1220-problem-using-drdy-on-power-up-to-detect-a2d-is-operational

部件号:ADS1220

我们针对D2D进行了通电完整性测试。 这包括通过SPI发送的重置命令。 有人建议在测试中添加启动/同步。 我们使用此初始测试后的启动/同步来创建转换。 DRDY将触发中断,我们发出启动/同步以创建另一个转换。 我们还会确定转换是否需要太多时间(使用并行超时测试),这似乎可以正常工作。 所以我们现在进行超时测试。  

我相信这个问题现在已经结束了,感谢大家的帮助。