This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5481:内部抖动功能的频率范围?

Guru**** 2847320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586375/ads5481-frequency-range-of-the-internal-dither-feature

部件号:ADS5481

内部抖动功能的频率范围是多少?   我们最低的ADC输入频率为 1MHz,因此我们希望抖动频率远低于该频率。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我必须咨询设计团队并 向您报告。  我注意到数据表在 "抖动"一节中将抖动作用描述为宽带和白噪声。  这意味着频率内容不会简单地低于您的1MHz下限,而是跨从 低 到高的频率内容,但级别很小。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从设计师那里得到的反应是,抖动信号是宽带的,将延伸到尼奎斯特,所以它肯定会超过你的1MHz。  但同样,在非常低的水平上,可能对SNR产生小影响。  您可能需要关闭抖动,以便在SNR的小影响对SFDR的影响之间进行权衡。

    此致,

    Richard P.