This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1548:在Vcc=3.3V时,估计的输入多路复用器接通电阻(ZI)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586816/tlv1548-estimated-input-multiplexer-on-resistance-zi-at-vcc-3-3v

部件号:TLV1548

您好,

我的客户有关于TLV1548的问题。

[Q]

他们想要估计Vcc=3.3V时的最大I/O CLK频率。

我发现方程式已在数据表第30页中描述,方程式(6)。

但是Vcc=3.3V时的Zi未知。

三,请告诉我Vcc=3.3V时的Zi估计值。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Ci最大值为55pF (在电源范围内)。

    RI在4.5V时为1k,在2.7V时为5k。  对于3.3V,可以使用2.33k的值。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga