This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5240:ADS5240低采样率操作。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586827/ads5240-ads5240-low-sample-rate-operation

部件号:ADS5240

您好:

数据表显示采样率来自20~40 MSPS,如果我们要使用更低的20MSPS (例如1MSPS),是否有任何不良影响?

谢谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5240具有串行输出,以采样时钟的12倍速率将12位采样数据输出到单个LVDS对, 为此,ADS5240必须采用采样时钟,将其乘以系数6,以生成串行输出的DDR位时钟。  这需要PLL获取采样时钟并将其乘以生成LVDS位时钟。   PLL通常具有可锁定的时钟频率的最大值和最小值,从最大值到最小值的系数为2到1并不罕见。   1MHz的采样时钟将大大低于最小采样速率,因此PLL可能根本无法锁定到该时钟。    在额定条件下,PLL可能被视为工作的实际频率范围可能比数据表限制宽,但在温度和电压范围内,这些限制是器件保证支持的范围, 这些是在生产中对设备进行测试的限制。   我们不能保证在最小和最大限制之外的操作。

    此致,

    Richard P.