This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112 / DDC114 / DDC118 / DDC1128 / DDC2256A / DDC232 / DDC264 / DDC316常见问题

Guru**** 2946680 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264, DDC264EVM, DDC232, DDC114, DDC118, DDC2256A, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587033/ddc112-ddc114-ddc118-ddc1128-ddc2256a-ddc232-ddc264-ddc316-faqs

主题中讨论的其他部件:DDC264, DDC264EVM, DDC232, DDC114, DDC118, DDC2256A, DDC2256, DDC112, DDC1128

1.       DDC264评估板中的硬件触发器是否处于活动状态?

在按下“快速数据”后,可向J4发出的输入触发信号的振幅和形状是多少?

 

此评估板中未实施硬件触发模式。 因此,禁用或启用硬件触发器在数据捕获期间不会产生任何影响。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/56.5633万

2.      适用于64位版本Windows 7,8,10的DDC264EVM安装指南

有关安装DDC264EVM评估软件和64位版本Windows 7至10故障排除驱动程序的完整指南,请访问 :https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/28.5994万

 

3.      同一输入通道上A侧和B侧之间的输出代码偏移的原因是什么?

这是由于电路中不同部件的内部不匹配。 只要不匹配值在偏移不匹配规格范围内,这是正常的。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/55.2817万

 

4.       DDC器件上是否有任何EOL或寿命信息?

不打算废弃任何DDC零件。 TI过时政策如下所述:

http://www.ti.com/lsds/ti/quality/quality_policies_procedures/product_change_notification.page

 

5.      为什么DVALID信号有时与DDC264数据表规范反转?

如果没有使用DXMIT和DCLK读取数据,则这种行为是正常的。 当数据准备就绪可以读取时,DVALID为低电平。 如果数据未读出,DVALID需要在降低到低电平之前再次快速高电平,以表明数据再次准备就绪。 数据表中的数据假定在DVALID变低后不久数据就会被读取,这会导致在DXMIT被拉低且DCLK切换为读取数据时DVALID再次变高。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/51.3332万

 

6.       DDC是否可用于测量电路中以10nA的顺序的泄漏电流?

DDC的输入基本上是一个虚拟GND,因此,如果泄漏路径可以通过某种方式连接到该输入,那么一定可以测量它... 另一个限制是电流必须进入设备(例如,请参阅DDC232数据表的第8页)。 要测量设备输出的电流,请参阅(其他常见问题解答的链接)。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/50.8836万

 

7.       AGND是否可以与DGND短路?

请参阅设备数据表上的布局建议。

 

8.      您能否以菊花链方式将一个DDC114和一个DDC118设备连接起来,因为这有助于降低空间成本和大量SPI?

您应该能够将DDC118和DDC114连接在一起,但问题是数据读取困难和类似问题。 对于像这样的应用程序,我们通常会将DCLK绑定到链中的所有设备,您需要确保您密切注意,您需要将DDC118的时钟频率比DDC114的时钟频率高一倍,因为8台将为您提供两倍的信道。

这两种设备基于相同的芯片,具有相同的规格,因此如果您确实决定使用每种设备中的一种,这将有所帮助。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/int-medical/f/32/t/49.8339万

9.      是否可以完全通过USB为DDC264EVM供电?

该主板不能单独通过USB供电。 USB只能可靠地提供高达500mA的电流,不足以为整个主板供电。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/48.7791万

 

10.  我将为FPGA和DDC2256A使用相同的电源,并在两者之间使用必要的铁氧体磁珠。 假设我对FPGA I/O和DDC2256A DVDD_1V8使用相同的LDO输出1V8。 LDO可以承受负载电流。 由于FPGA开机顺序要求,FPGA只能在DDC2256A就绪后准备就绪。 您认为此设计在设备功能,噪音方面是否存在任何问题?

DDC2256A器件有4个电源:2.5V AVDD,-2.5V AVEE,1.8V AVDD_18和1.8V DVDD。 如果所有模拟电源(2.5V,-2.5V和1.8V)同时或在1.8V DVDD之前上升,则特定器件级别的电源顺序不会出现任何问题。

DDC2256要求RESETz和EN在通电期间保持较低水平,只有在所有电源稳定后,RESETz才会变为较高水平。 由于RESETz引脚具有一个连接DVDD的内部50K PU电阻器,因此在通电期间,RESETz信号将会很低,并且在电源上升后,RESETZ会通过PU电阻器变得很高。在通电期间,EN引脚具有一个连接到AGND的内部50K PD电阻器。 EN将为低,在电源上升后,EN将保持低,直到FPGA准备好设置EN高,然后对配置寄存器进行编程。 当EN = 0时,输出被三角测量。

11.   DDC232是否有任何EVM,因为DDC264EVM似乎是最接近的产品?

遗憾的是,我们不提供用于DDC232的EVM。 以下设备提供了EVS/PDK套件:

  • DDC112/DDC114
  • DDC264
  • DDC1128

我们推荐DDC264EVM,因为它最接近DDC232。

张贴: https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/48.415万

 

12.在哪里可以找到DDC264应用电路,设计程序,电源定序和布局指南?

请参阅DDC264数据表中的第9,10和11节,了解应用和实施,电源建议和布局指南。 此信息在2016年的数据表中进行了更新,是最新的信息。