This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/ADS1293EVM:ads1293evm用于连接aurdino mega 2560是否可行

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586933/webench-tools-ads1293evm-ads1293evm-is-used-to-interfacing-the-aurdino-mega-2560-is-possible-or-not

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

ads1293evm与aurdino不兼容,如果兼容,则可以将它连接到Arduino MEGA至PIN SDO,先生,请向我推荐连接aurdino MEGA 2560 t0 ads1293evm的正确方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,rakesha,

    ADS1293EVM仅用于评估目的,即评估ADS1293 - EVM上的IC的特性和性能。 我们不支持将EVM重新用于任何其他用途。 但是,ADS1293通过SPI进行通信。 可以将另一个处理器的SPI端口连接到ADS1293上的SPI引脚以与其通信。 ADS1293 SPI接口的详细信息可在 ADS1293数据表中找到。

    此致,

    Brian Pisani