This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:读取单个样品之间的延迟

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586780/ads1198-delay-between-reading-a-single-sample

部件号:ADS1198
在“线程:ADS1194”中讨论的其它部件

我使用的是ADS1194,因此当样片准备就绪时,我需要读取88位。 我可以分步而不是连续88位来完成此操作吗? 我的意思是控制器(SPI Master)发出8个SCLK并在DOUT上接收8位,然后SCLK停止,经过一段延迟 后,它再次发出8个SCLK并读取接下来的8位,并将执行此操作,直至读取所有88位。(假设在下一个样本到达之前发生所有这一切)

因此,问题是ADS1194是否需要88个连续SCLK才能在DOUT中发送样本,或者它是否可以 在 SCLK之间发送样本(SCLK不活动)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arash:

    字节数之间可以有一些延迟,但要确保CS始终保持较低。

    此致,
    Brian Pisani