This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:输出噪声频谱

Guru**** 2917070 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585904/dac7811-output-noise-spectrum

部件号:DAC7811

您好,支持团队,

是否可以共享 DAC7811的以下测量数据和条件?

 1)输出噪声频谱。 我想知道1 kHz时的噪声频谱密度。

 2) 用于输出噪声评估的运算放大器设备是什么?

感谢您的支持。

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    很乐意再次听到您的声音。 我正在与设计团队核对详细信息。 我收到回复后会回来。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    请在下面找到设计团队的回应。 我在这里所说的是:

    对于这个问题,最好了解一下,我们的PDS上的噪声规格仅来自设备的电阻器网络。 从噪声角度来看,网络基本上看起来像2个独立的10K电阻器。 因此,噪声是两个10K电阻器噪声的均方根。 一个10K将具有12.6nV/RT Hz的平坦噪声频谱。 均方根总和为sqrt(2)* 12.6nV/RT Hz = 17.9 NV/RT Hz,与我们的数据相同

    现在考虑输出运算放大器…Ω 对于客户希望使用的任何运算放大器,找到其1KHz噪声值。 在运算放大器的MDAC配置中,运算放大器的最大噪声增益大约为2。 因此,采用运算放大器噪声规格,将其乘以2。 然后,根据该值将其与DAC7811电阻器网络的18nV/RT Hz噪声进行有效值。 例如,假设所选运算放大器的噪声为5nV/RT Hz @ 1KHz。 增益的噪声为10nV/RT Hz。 DAC7811电阻器的有效值噪声将按sqrt (18^2 + 10^2)= 20.6nV/RT Hz计算。 当然,如果运算放大器输入噪音较高,它将占据更大的位置。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的回答。 让我看看我是否理解正确。
    DAC7811的输出噪声电压只是由内部10Kohm电阻器确定的。 18nV/RT Hz的规格值是与表面无关的值还是测量结果?

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    我还有一个问题。
    通常,我认为互阻抗放大器的噪声增益为1 v/v 但是,如果是MDAC,则将其配置为具有RFB和R-2R电阻网络的噪声增益控制传输放大器。 因此,噪声增益为2 v/v 我的理解是否正确?

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    在与设计团队确认后,我将回到您的第一个问题。

    关于第二个问题,你是对的。 由于输出运算放大器配置为具有R-2R和RFB的传输阻抗放大器,因此噪声增益变为2。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    数据表上的噪声值是理论上的计算,因为MDAC网络实际上只是2个等效的电阻器。 不过,小组已证实,噪音是在测量行为后发出的。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    谢谢你。 我理解。

    此致,
    开泽