This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687EVM:DAC5687 EVM时钟,并行数据

Guru**** 2570615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586410/dac5687evm-dac5687-evm-clocking-parallel-data

部件号:DAC5687EVM

您好,

1)我想从 FPGA板向DAC5687EVM发送16位数字数据。 数字值随A100 MHz时钟的每个上升沿而变化。 我也想将FPGA板用作EVM的时钟源。 我知道它的抖动性能很差,但是否可以使用它?  

2)发送并行数据时是否需要任何软件或初始配置? (从FPGA到DAC5687EVM的时钟和数据是否足够?)

3)我想监控示波器上的模拟电压输出,但EVM提供了0-20mA的电流输出。 我是否可以通过安装一个250欧姆的电阻器并联到SMA的电源和接地引脚来监控0-5V模拟电压?

非常感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunus:

    1.是的,您应该能够通过DAC A和DAC B的连接器J13和J14向提供16位数据,还应该能够从FPGA向DAC板提供时钟。

    2.您可以使用DAC GUI将DAC5687EVM编程为所需的配置。

    3.无缓冲差分输出
    要提供无缓冲差动输出,EVM必须按如下方式配置:卸下R6-R9,R21,
    R22,T1和T2;安装R5 (24.9),R10 (24.9), R19 (24.9),R20 (24.9),R24,R27-R30和R32。 使用20
    mA全刻度输出电流,此配置将提供0.5 Vpp输出。

    此致,
    Neeraj Gill