This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:将信号连接到MPIO_xx

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586499/pcm9211-connecting-signals-to-mpio_xx

部件号:PCM9211

您好,

我知道PCM9211可以路由的采样频率高达216kHz。
当MPIOxx未路由到任何地方时,它可能连接384 kHz采样率信号。 有什么问题吗?
现在计划连接到MPIO_xx的信号的最大频率如下:
MCK:24.576 MHz
BCK:24.576 MHz
WCK:384 kHz

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    PCM9211的最大工作采样速率为216KHz,因此我们无法保证在使用384KHz采样速率时,设备将按预期运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师