This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8698IDBTR预烧条件? 温度,电压,动态还是静态?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586034/ads8698-ads8698idbtr-burn-in-conditions-temperature-voltage-dynamic-or-static

部件号:ADS8698

您好,

关于ADS8698IDBTR:什么是烧录条件?  温度,电压,动态还是静态?  生产部件的100 % 是否烧坏?

 

是否有可靠性监控程序?  如果是,列表中的哪些部件受益于可靠性监视器? 具体是什么监控程序?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能指的是高温工作寿命(HTOL)测试,这是我们的认证方案之一。  它会在高温条件下在最大偏置电压下对器件施加一定的压力,根据计算,在某些有效配置下,该压力大约为10年的使用时间。 在静态条件下,AVdd和DVdd的ADS8698IDBT器件样本在5.25V时受到应力,150C时持续300小时,这导致应力后无故障。  由于客户应用程序的差异很大,因此无法绝对保证在出现故障前至少有十年的寿命,但这表明在正常条件下,早期出现故障的可能性极小。

    作为鉴定协议,在产品发布前对设备样本执行一次鉴定。  

    HTOL的条件与生产预烧程序非常相似,在新硅无法满足数据表规格或新硅可靠性有问题的情况下,在产品的100 % 上执行预烧程序。  此设备不需要预烧。

    虽然我不确定您所说的可靠性监控计划是什么意思,但在TI的所有制造部门中,制造流程都在不断地受到监控并保持在内部规格范围内。  此外,ADS8698IDBT已通过100 % 测试,在从TI工厂发货之前符合数据表规范。

    如果您对我们的质量和可靠性有更多的具体问题,我们一定可以提供更详细的答案。  如果您有更多问题,请告知我们。