This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:JESD信道配置错误

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586761/dac38j84-jesd-lane-configuration-error

部件号:DAC38J84

您好:

我目前在Xilinx的FPGA vc707上使用FMC144卡(由4DSP设计),当我在该卡上配置DAC芯片(dac38j84)时,我会显示一些错误消息,这与JESD接口对应。

我正在使用的设置如下:

UINT32_t REG_3B = 0x0000;

UINT32_t REG_31 = 0x6408;

UINT32_t REG_32 = 0x0270;

UINT32_t REG_33 = 0xCD1C;

UINT32_t REG_25 = 0x2000;

UINT32_t REG_3E = 0x0128;

UINT32_t REG_3C = 0x0228;  

uINT32_t reg4B = 0x1000;

uINT32_t reg4C = 0x1F07;

UINT32_t reg4D = 0x0300;

UINT32_t reg4E = 0x0F4F;

uINT32_t reg4F = 0x1cc1;

UINT32_t REG_5F = 0x0123;

UINT32_t REG_60 = 0x4567;

UINT32_t REG_46 = 0x0044;

UINT32_t REG_47 = 0x190A;

我的DAC的输入参考时钟为312.5MHz。 因此,上面的寄存器值设置为以312.5 MSPS的形式获得输出数据速率。  

完成配置后,我读取寄存器64的值以寄存器6B。 我得到的值是0x0103,因为在4 DSP的参考设计中,他们说如果最后两位是10和11,就没问题了。 所以我检查了该值的错误代码,它显示:8B/10b差异错误。 我不知道导致此错误的原因以及如何解决此问题。

希望你能帮我解决这个问题

谢谢

Kevin