This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:SPI接口入门

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586749/ads1278evm-pdk-getting-started-with-spi-interface

部件号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1278,ADCPro

大家好,我正在尝试使用SPI将我的ADS1278 EVM-PDK与NI myRIO接口。 我是我,这是我第一次尝试使用SPI。 我有几个问题可以帮助我开始从ADC中提取数据。 我已将8个模拟设备连接到主板上,并已通过ADCPro验证信号。 我有连接MOSI,Miso,我不确定CS和时钟线路。 如果我想使用4MHz微控制器的外部时钟,我认为应该将CLK连接到4.17。 我是否需要将任何东西分别连接到4.3 ,4.5 或SPI Clock或SCLK的或SCLK的连接线,或者是否应保持触碰状态? 如何确定CLKDIV设置? 另外,我也不知道应该将芯片选择行运行到哪个针脚。 我只挂接一个从属设备,因此我认为它可以一直保持在低位,因为我不需要切换到另一个设备。 我已将s^切换为SPI格式,但我只能获得微控制器(以及示波器)输出的零。 我还需要做什么来启动向微控制器传输数据?

非常感谢您的帮助。

Kory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kory:

    这里有很多问题,我会尝试按顺序回答:

    如果我想使用4MHz微控制器的外部时钟,我认为CLK应该连接到4.17。 我是否需要将任何东西分别连接到4.3 ,4.5 或SPI Clock或SCLK的或SCLK的连接线?[/报价]

    是-微控制器的CLK可提供给4.17 (探头TP8仅用于确保设备引脚处存在正确的时钟信号)。 此时钟控制ADC调制器(FMod)和数字电路中的采样率。 但是,SCLK是您的接口时钟,需要它将数据移出设备。 您的微控制器也需要在4.3 或TP6上提供此功能。

    如何决定CLKDIV设置? [/引述]

    CLKDIV设置确定主时钟输入(CLK)和调制器采样率(FMod)之间的比率。 下表结合了ADS1278数据表中表3,6和8中的信息,以说明这些频率与最终输出数据速率之间的关系:

    模式[1:0]

    模式选择

    CLKDIV

    最大fCLK

    (MHz)

    闪存模块

    最大闪存模块

    (MHz)

    OSR

    fCLK/Fdata

    最大Fdata

    (SPS)

    0

    高速

    1.

    37.

    fCLK/4.

    9.25

    64

    256个

    14.4531万

    1.

    高分辨率

    1.

    27.

    fCLK/4.

    6.75

    128.

    512

    5.2734万

    10.

    低功耗

    1.

    0

    27.

    13.5

    fCLK/8.

    fCLK/4.

    3.375

    64

    64

    512

    256个

    5.2734万

    11.

    低速

    1.

    0

    27.

    5.4

    fCLK/40

    fCLK/8.

    0.675

    64

    64

    2560

    512

    1.0547万

    Kory Olney 说:
    另外,我也不明白应该将芯片选择行运行到哪个引脚。[/QUOT]

    ADS1278上没有芯片选择引脚,因此无需担心。

    电源和主CLK存在后,您应看到数据就绪引脚(/DRDY)在设置的数据速率下切换。 这将表明ADC正在进行积极转换并准备输出新数据。

    希望这对您有所帮助,如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,