This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2解码器问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586696/tvp5146m2-decoder-issue-question

主题中讨论的其他部件:TVP5146M2

我有一个使用TVP5146M2解码器的项目,我遇到了一个问题,或者我似乎不能完全理解为什么看到我看到的内容。

开机后我的初始化顺序:

写入00以注册02  (设置视频标准=自动)
写入00到寄存器08  (亮度处理,捕获滤波器)
写入04以注册0E (镀铬滤清器)
写入43到寄存器33  (10位4:2:2输出格式)
写入11到寄存器34  (启用YCbCr输出和时钟输出)
写入AF至寄存器36 (启用HS和VS输出)

之后,我可以接收60帧/秒的图像数据  图像数据噪音很大(请参阅图片),但与真实屏幕内容有一定的关联。



状态1寄存器(3A)的内容不断变化,典型值=13,1B,11,71。
这意味着我们有时会进行水平同步,但我认为我们从未进行过垂直同步。
输入视频为NTSC,水平扫描频率为15.700 kHz,280x192分辨率。  我无法预见此问题,除了图像偏离中心外。

状态2寄存器(3B)的内容始终为20=信号不弱,没有颜色标记,没有Macrovision。

视频标准状态寄存器(3F)的内容为81 =自动检测模式为(M,J) NTSC。

从00到DF注册内容:

00 0F 00 00 23 10 00 00 00 80 80 00 04 00
80 80 80 80 80 80 80 55 00 25 03 00 40 00 04 00
07 00 01 00 15 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 05 00 43 11 FF AF FF 00 13 20 55 06 0A 81
00 18 0D 02 00 00 20 20 20 20 00 09 00 09 00 09
00 09 00 00 1F 1F 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 00 00 19 00 12 8A 64 06 1E 40 00 00 00 00 00 00 00
51 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 06 1B FF 00 FF 00 00 00 00 00 00

是否有人可以评论我应该检查的任何内容,我需要处理的其他注册表,或者我的问题可能是什么?  提前感谢您的帮助。


亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定"输入视频是NTSC,15.700 kHz的水平扫描频率,280x192分辨率"的含义。 您的视频源是什么? 您是否尝试过使用"标准"视频源(如DVD播放器)?

    您的数字数据的目标是什么? 它在哪个时钟边缘上采样数据? 您可能需要反转数据时钟极性。

    您的目标是否已正确配置以接收数据? 您的目标是否可以接受视频流,该视频流在视频源启动/停止/连接/断开连接时会出现中断?

    您的目标是否配置了正确的视频格式?

    巴西,

    Steve