This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586148/ads1298-ads1298

部件号:ADS1298

我们使用的是DAS1298,但在此应用中,我们希望同时使用差分和单端模式。

我们有以下设置:

AVDD =  2.5V AVSS=-2.5V  VREF= 2.5V内部  参考电压。

1) 数据表的PG-30显示以下内容:

单端模式:     输入电压     -Vref =< Vin =<+Vref    CM电压=VINN (我的案例中为GND)

如果我的VINn=GND,那么真实的情况是什么?

ADC范围是多少? (图28显示VADC =28 VREF!!)

2) 对于差分模式 ,图28显示允许的输入范围是 VCM+(1/2*Vref)   到 VCM-(1/2*Vref )  。

3)您能确认每种模式下的MAX输入电压是多少吗?

4)您能否确认每种模式的ADC代码(范围)是多少?

5)是否可以同时将RLDIN / RLDREF与任何输入一起使用。

示例: 测量Vin1P 和RLD REF或RLDIN ??之间的电压

(图25)显示了MUX结构... 只是想知道是否可以执行此类测量。

请尽快告知

此致

Zvi Peshkess

(949) 26.3222万2 EX:244

zvip@marvintest.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zvi,

    1. 如果您将您的Inn接地,您可以想象图27 A中的"通用电压"为零伏。 最大差动输入范围为+/-参考电压。 在哪里可以看到28*Vref?
    2. 这是每个单独输入的输入范围。  输入之间的最大电压为+/-Vref。 因此,当INP = CM + 1/2 Vref和INN = CM - Vref时,差分电压为INP - INN = CM + 1/2 Vref -(CM - 1/2 Vref)= Vref。 这是否合理?
    3. 此ADC上的输入范围实际上有两个限制。 第一个是共模范围。 集成PGA在导轨内的输出限制为200 mV。 该限制在9.3 .1.5 .1节中讨论。 还有一个差分电压输入,它是 正负输入之间的最大电压。 这就是9.3 .1.5 .2中讨论的内容。 这是差分限制:|INP - INN|<=参考/增益。
    4. 无论输入如何配置,代码始终与表13相对应。
    5. 您不能使用同一通道测量正常输入和RLDIN,但ADS1298有8个通道,因此您可以在不同通道上测量它们。 检查表22以了解每个通道的多路复用设置。 您不能测量RLDREF。

    数据表中可能不完全清楚这一点,但设备并没有真正区分"单端模式"和"差分模式"。 该部分仅供读者了解他/她希望如何偏置输入。 该设备将始终测量(INP - INN) x增益,它不考虑输入是否设置为单端或差分。 在ECG系统中,通道通常设置为测量不同的ECG导联(即 导联I,导联II等)。 查看ADS1298ECGFE-PDK的原理图,了解如何实现这一目的的典型示例。 这与“差分模式”输入配置相对应。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian您好:

    感谢您的回复。

    我只是想确认一下数据表中显示的内容--你做到了。  谢谢你  

    1. 如果您将您的Inn接地,您可以想象图27 A中的"通用电压"为零伏。 最大差动输入范围为+/-参考电压。 在哪里可以看到28*Vref?       *** 这是一个打字错误***我指的是2*Vref (+/-Vref )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zvi

    您回答正确! 您可以测量负极为-Vref/增益,正极为Vref/增益的信号,从而提供2xVref/增益的全刻度范围。

    Brian