This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:采样/数据/DRDY速率和DOUT速率

Guru**** 2951250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586703/ads1198-sample-data-drdy-rate-and-dout-rate

部件号:ADS1198

1-配置1表中的数据速率是指什么? 是否为每个新样品准备就绪的速率?

2-假设采样率= DRDY率是否正确? 例如,如果配置为1KSPS,则DRDY信号将每隔1毫秒断言一次?

3- DOUT比特率仅取决于SCLK,对吗? 对于以上示例,应选择SCLK频率,以便在DRDY周期内传输每个样本(152位),即1ms? 这意味着SCLK应大于152/1ms=152 KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Dan,

    1. 是的。 数据速率是ADC生成新数据的速率。
    2. 没错。 当新数据准备就绪时,DRDY信号会通知主机。 您的主机应监控DRDY信号,因为数据不会在 最后一个后的1毫秒内出现,因为每个时钟源都有一些错误。
    3. 正确。 此外,从DRDY断言到主机断言CS,从CS断言到主机开始切换SCLK,以及SCLK中字节数之间的延迟等,可能会有一些延迟

    Brian