This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:应用手册4487.PA-01,优化您的SAR ADC设计表10误解

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586669/ads8320-app-note-4478-pa-01-optimize-your-sar-adc-design-sheet-10-misunderstanding

部件号:ADS8320

我想知道是否有人可以帮助我了解他们如何为 k x tADC获得540ps

我一定错过了一些东西。  T-ADC解出并显示为4.5ns。 K在表中列为12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Erik,

     文档中的值应为k x τADC = 12 x 4.5ns = 54ns,540ps不正确,感谢您指出这一点。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 欢迎Dale并感谢您的回答。 我只是想确保我没有错过任何东西。