This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823EVM:AMC7823的可用电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586386/amc7823evm-usable-voltages-for-amc7823

部件号:AMC7823EVM

我正在尝试了解BVDD,DVDD和AVDD之间的交互。 数据表显示该器件支持+3V和+5V,但没有任何东西表明不可能为所有电压轨运行+3.3V。

是否有人成功地使用每个导轨的+3.3V来运行设备,或者设备上是否有一些只需要+3V或+5V才能正常工作的交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电源BVDD,DVDD和AVDD全部连接到3.3V没有问题。 我希望这能回答这个问题。