请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC161S997 您好,
此DAC的参考电压是多少? DS表示内部引用可用,但内部引用的值是多少。 我需要知道DAC中每个LSB位更改的步长。
此致,
Manjunathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
此DAC的参考电压是多少? DS表示内部引用可用,但内部引用的值是多少。 我需要知道DAC中每个LSB位更改的步长。
此致,
Manjunathan
Howdy Manjunathan,
需要注意的是,DAC是一个(sigma delta) DAC,它对电流(i_dAC)进行脉冲处理,然后由第三阶RC低通滤波器进行过滤,并增强以在器件输出引脚处产生环路电流(i_loop)。
如数据表第17页所示,I_loop通过以下关系依赖于I_DAC:
I_LOOP =(1 + R1/R2)* I_DAC
R1和R2是器件固有的,并且经过良好的匹配和微调,可产生2000 增益。 R1和R2的电阻值为80k,接收电阻为40欧姆。 I_DAC的范围为0到大约12uA。
使用此信息,由设备输出引脚提供的输出电流可表示为:
I_LOOP = 24mA *(DACCODE/2^16),LSB大小为36.6nA。
如果此信息有帮助,请告诉我。
此致,
马特