请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC5687EVM
您好,
我有一个dac5687 EVM板,我想进行初始设置测试。 我收到警告“The program was enable to establish the communication with the TI EVM board”。 请检查连接..."
我从设备管理器中检查了驱动程序。 "此设备没有兼容的驱动程序。 ”。
我从以下链接下载并更新了驱动程序,但它无法正常工作。
我收到警告"windows can not find drivers"(Windows无法找到驱动程序)。 如何修复?
非常感谢