This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:用于初始化ADC的SPI接口的代码示例

Guru**** 2978200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586383/adc32rf45-sample-code-for-spi-interface-to-initialize-adc

部件号:ADC32RF45

TI是否有通过SPI接口连接/初始化ADCRF4x ADC的示例代码?

ADC32RF4x ADC与具有四核A53臂的Xilinx UltraScale+ MPSoC 9EG部件连接。

工程师现在正在编写代码,以便通过SPI与ADC连接,最好将他们编写的内容与示例进行比较,以确保没有缺少任何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们尚未创建FPGA代码来执行SPI初始化。  EVM附带的SPI GUI构建在LabVIEW代码的模板中,因此TI产品系列中的不同GUI可以开始具有共同的外观和感觉, 这样,熟悉我们其中一个GUI的最终用户就可以更快地熟悉我们的另一个GUI。    EVM GUI在很大程度上依赖于配置文件来实现不同的操作模式,因为要写入的寄存器太多,而且我们经常看到客户的应用程序代码与配置文件进行比较 ,以查看是否缺少任何内容。

    此致,

    Richard P.