This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:校准期间设置MUXCAL

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586013/ads1248-setting-muxcal-during-calibration

部件号:ADS1248

您好,


我正在使用ADS1248测量热电偶,并且对自校准和系统校准模式有一些疑问:

我目前拥有以下内容:

AVDD = 5V

AVSS = 0伏

REFP0 = 2.5V

REFN0 = 0伏


1.在SELFOCAL期间,我需要将MUXCAL寄存器设置为001 (偏移校准)还是SELFOCAL自动执行此操作?

2. SYSOCAL要求将输入从外部短接到中间电源附近的电压。 由于我们无法使用任何输入来执行此操作,我们是否可以使用其中一个系统监视器?

3. SYSGCAL要求将输入设置为满刻度。 同样,我们不能使用AIN0-7执行此操作,是否有任何选项可以使用系统监视器执行此操作?


4.如果我们只能使用系统监视器进行系统校准,是否有任何意义? 如果这些值在出厂时已被修整,我是否可以通过使用系统监视器进行系统校准来获得任何精确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,


    我将按照与您的问题相同的顺序对我的回答进行编号。

    1. SELFOCAL命令将自动将输入短接在一起,然后取一组读数平均值。 您不需要使用MUXCAL来设置输入。

    2.我认为使用系统监视器会使运行SYSOCAL的目的失败。 假设您在ADC测量的前端有某种放大(不是板载PGA,而是某些类型的仪表放大器)。 如果要将此前端的偏移归零,则可以使用SYSOCAL。

    3.与以前的SYSOCAL类似,SYSGCAL将用于设置输入测量的全标度。 这类似于确定用于设置测量尺度的参考值。

    4.一般而言,我认为您不会从使用系统监视器进行系统校准中获益。 虽然我认为SELFOCAL很有用,但增益校准寄存器被修整,从而使增益误差非常低。 通过增益校准,您可能会获得一些好处,但我认为这只是一个微小的边际改进。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。 如果您正在制作一个示意图,我很乐意查看。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我想它能回答我所有的问题。