请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC34SH84EVM 我通过FMC-DAC适配器将DAC34SH84EVM与Xilinx FPGA电路板VC707连接起来。 此时,我想从四个通道产生一些低频信号,因此我删除了T1 T2 T3 T4,T8 T9 T10 T11。 此外,四通道IOUT1的引脚已接地,我观察A2OUT~D2OUT的信号。 我遇到了以下问题。
当我使用0xF000 到0x1000之间的数字信号输出IOUTB2的信号,然后从0x1000到0xF000之间的数字信号时,信号的顶部被切断。 图片如下所示,最大电压为1.75V,我认为这是R31的原因。 电阻 为100欧姆,如果我改变较小的电阻,信号将不会被切换。 是吗? 如果我的观点正确,我是否可以通过软件调整输出的全电流刻度? 如果我可以调整电流,我不需要更改电阻。 但我不知道如何操纵。