This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:内部缓冲器关闭时的输入阻抗

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586050/lmp90100-input-impedance-with-internal-buffers-off

部件号:LMP9.01万

您好,

我正在设计一种需要禁用LMP9.01万内部缓冲器的设计(因为测量值在GND的0.1V范围内)。  我相信我看到ADC输入中存在一些漏电流,我想知道它是否在根据输入的输入阻抗(未启用缓冲器)预期的范围内, 但是,我只能在数据表中找到带缓冲区的阻抗值。

感谢你的帮助。

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    在缓冲器关闭的情况下,我无法找到有关输入阻抗的更多信息。 但是,输入阻抗来自以ADC时钟速率进行电容采样的输入。 每个样品以常规速率进行充电,看起来像等效输入阻抗。

    此输入阻抗将取决于ADC的设置。 它将取决于数据速率(采样速率可按比例调整)和PGA增益(禁用FGA和缓冲器,ADC的输入采样电容将按比例增加)。

    我正在将这些数字放在球上,但我认为输入阻抗会因设置的不同而有很大差异。 在最高阻抗时,您会看到约18MΩ Ω 的情况,但在更高的数据速率和增益下,我认为它会一直下降到140kΩ Ω。

    我想对这些数字进行一些有根据的猜测,所以请告诉我您的观察结果是否与我描述的有所不同。 如果您有后续问题,请随时回复。


    吴若瑟