This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:EVM-PDK "启动libusb0.dll&quot时出现问题;导致ADCPro无法工作

Guru**** 2580565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594593/ads8861-evm-pdk-problem-starting-libusb0-dll-leads-to-adcpro-not-working

部件号:ADS8861
主题中讨论的其他部件:ADCPro

安装ADC Pro插件“ads886x-adcproplugin-libus.1.exe”时,我在安装1.0 驱动程序v 1.2 .6时遇到错误。 在某个时候,我明白了  

"启动libusb0.dll时出现问题

找不到指定的模块。"

当我单击“确定”时,它仍然完成安装,但当我打开ADCPro并选择ADS886xEVM时,它会在左上角显示启动消息,然后当它下载固件时,它会在“下载失败...重置硬件”时挂起,最终超时。

我检查了板上的跳线,它们看起来是正确的。 我运行的是Windows 10。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查此问题,以找到在Windows 10机器上安装此软件的最流畅方式。 与此同时,我们正在努力防止今后出现这种困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    经过一些调查后,我认为该问题与驱动程序签名有关。  以前版本的Windows将提示用户驱动程序未签名,并且您是否仍要安装它;Windows 10只是不安装未签名的驱动程序。  在我的计算机上,我安装了ADCPro软件和ADS8861插件,并收到了与您相同的消息。  

    但是,有一个解决方案可以让您继续前进。  为此,您可能需要从控制面板卸载ADCPro,插件以及MMB0驱动程序。  完全删除软件后:

    1.在单击Restart (重新启动)的同时按住Shift键,使用高级启动选项重新启动Windows 10。

    2.系统启动时,选择Troubleshoot (故障排除)选项,Advanced Options (高级选项),Startup Settings (启动设置)。  单击Restart (重新启动)。

    3.当系统再次启动时,选择选项7,“Disable Driver Signature Enforcement”(禁用驱动程序签名强制)。  重新启动。

    4.安装MMB0驱动程序,然后安装ADCPro,然后安装插件。  

    重新启动计算机后,驱动程序签名强制应重新启用自身。

    同时,我们的软件团队正在为驱动程序软件添加必要的数字签名,因此我们不会一直出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,是的,这是老把戏:)我以前用其他软件做过这件事。

    尽管如此! 感谢你的帮助。

    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kevin:

    我正在尝试在"windows 7"操作系统上安装。 遇到相同的问题"Download failed..Reset the hardware (下载失败..重置硬件)",最终超时。

    跳线设置正常。

    谢谢!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    桑托什:

    您的问题似乎是另一个问题,尽管您收到的错误信息似乎表明未正确安装硬件驱动程序。 上述问题是Windows 10问题,但您正在Windows 7上安装。 Windows 7可能会弹出一个消息框,要求您允许安装驱动程序,如果是这种情况,您需要回答"是"。 或者,您可能需要通过右键单击并选择"以管理员身份运行"来运行"设置"程序,以授予其适当的权限。

    您是否仍有此问题?