请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7071 您好,
我需要将AFE7071 基带滤波器的切断频率编程为0.2 MHz和10 MHz之间的不同值,但数据表未提供计算CONFIG5寄存器filter_tune[4:0]字段的公式,以为 第4次订购 Butterworth滤波器选择给定的角频率。
您是否有描述 FILTER_TUNE[4:0]字段如何与 过滤器的截止频率相关的方程式或32深查找表?
此致,
内罗