This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J64:Nyquist 1和Nyquist 2有何不同?

Guru**** 2574135 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593582/ads58j64-what-s-the-different-between-nyquist-1-and-nyquist-2

部件号:ADS58J64

 Nyquist 1和Nyquist 2有什么不同?

ADS58J64数据表第63页,注册2Dh字段描述位1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此寄存器有助于校准ADC输入。 由于ADC是交叉存取的,因此ADC可在单独的芯片上通道采样。 本质上,不同信道之间存在增益和抵消差异。 如果您知道您的采样率和模拟输入频率,则可以确定您将在哪个Nyquist区域(1或2)中操作。 通过适当地设置此寄存器,您将能够减少噪音和信号伪影。

    此致,