This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:使用伪差分配置的信号转换范围

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595591/ads1271-signal-conversion-range-using-pseudo-differential-configuration

部件号:ADS1271
主题中讨论的其他部件: OPA350

你(们)好

IM使用ADS1271将EMG信号数字化。

在进入ADS之前,信号应该从0到5V。 问题在于从MCU检索数据时,如果信号有很多峰值,则检索到的数据看起来会发出噪音。 下面是示波器上看到的信号,然后是Matlab图和MCU看到的数据(这是中等力收缩)

以下是具有低力收缩的EMG数据示波器的图示:  

如您所见,当信号具有较高的振幅或较高的峰值时,有一些样本相当超出平均范围...

以下是使用的配置(高分辨率和伪差分配置,AINN为2.5V)

这种行为的原因可能是什么? 或者,我可以采取什么措施来纠正这种情况? 我担心这可能会修改信号频率(FFT结果)...  

是否有办法用MCU纠正这种情况??

我还附上了一张具有高力收缩的Matlab图像:

谢谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Miguel,

    最大差动输入必须限制在+/-VREF (应用中为2.5 V)。 根据您显示的MATLAB图解,有时您的差分输入电压可能会超过2.5 V,甚至超过3 V。 MATLAB图解上的y标尺是否正确?

    几个问题仅用于阐明测量设置:

    1. 您的示波器捕获看起来显示以2 V为中心的输入信号。这是相对于GND还是相对于AINN测量的?
    2. 您能否确认AINN固定到2.5 V (也与GND有关)? 如果AINP确实介于1 V和3 V之间,且AINN = 2.5 V,则差分电压应介于1.5 V和+ADC 0.5 V之间。这是可接受的输入范围,不会导致ADC中出现此类行为。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    Matlab中显示的数据是转换后的数据。  规模是对的,是的。

    1)示波器捕获以两个为中心,以解决最后一个运算放大器出现的问题。 由于某种原因,当放大器增益递增时,偏移电压会下降。  

    2) AINN确实固定在2.5V (几周前我检查过)。 AINP应该从0到5V,因为ADS1271应该从0-5更改为3.3

    附上过滤阶段的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    在第一个问题中,我问的是如何进行范围测量。 我假设示波器探针上的GND导线已连接至GND? 因此,AINP上的DC共模电压约为2 V。 您是否可以在AINN上执行相同的测量? 从MATLAB数据来看,AINP和AINN之间的平均电压为3 V,但根据原理图,差动电压应居中,接近0 V

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    尊重第一个问题,是的。 这是使用GND针脚完成的,实际上接近2V。  

    此外,AINN的电压为2.5V。 我刚刚再次检查过,实际上电压正确...

    [QUETE USER="Ryan Andrews"]但根据您的原理图,差分电压应居中,接近0 V[/QUET]

    我想你是对的... REFP在2.5 ,AINN在2.5 ,正如我们之前讨论的那样,在转换上有一个完整的尺度,从0到5 V  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确切地说,如果AINP围绕2 V居中,而AINN围绕2.5 V,我预计Matlab中的差分图约为-500 mV。 相反,它们接近3 V,超出了ADC的全刻度范围。 请告诉我测量AINN的结果。 您还可以在示波器上同时测量AINP和AINN,并使用Math函数绘制差异。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    我只是将差异(A-B)加起来。 结果就是这样。

    测量两个信号时,我看到如果AINN处于0,则红色信号等于黄色信号,然后它将使用全标度NO? 但在这篇文章中: e2e.ti.com/.../39.6677万 你让我使用同电压的AINN来获得全刻度。 或者我在这里错过了什么? 是否与REFP进行比较?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miguel -比较的是差分参考电压:REFP - REFN。 正确的是,如果AINN = 0V且AINP从0V变为5V,则差分输入电压也将从0V变为5V。 这是不可接受的,因为您的参考电压仅为2.5V。 这将差动输入电压范围限制在-2.5V至+2.5V (非0V至+5V)之间。

    示波器上的(A-B)图看起来是正确的-这正是我所期待的。 共模输入电压约为2V - 2.5V =-500mV。 为什么这与MATLAB图解不匹配? 差动输入电压(即"红色"曲线)是ADC转换的电压。

    您能否放大示波器上的CH1,CH2和Math曲线并检查峰值振幅? 您需要确保Math函数不会超过+/- VREF (-2.5V至+2.5V)。 过度驱动 Δ-Σ 调制器(特别是像ADS1271这样的高阶调制器)会导致调制器饱和。 这可能是您在MATLAB数据图中看到的较大瞬变的原因。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从光标到下峰的测量信号

    此处是相同的图像,但光标位于信号的中间

    该信号的振幅为~3.3V。 如果从中间测量信号,则会显示1.85V...  

    谢谢

    一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到问题:

    AINP (CH1)的范围为0V至+3.5V
    AINN (CH2)固定在+3.25V

    差动输入电压(Math)的范围为-3.25V至+0.25V。 您正在超出负满刻度范围(-2.5V)。 这可能会导致调制器饱和,从而触发内部复位并产生MATLAB图解中所示的较大瞬变。

    将AINN上的直流电压降至2V。 差动输入电压范围将为-2V至+1.5V,不会导致此问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引脚连接到3.25 处的REFP,如何在2.5 处固定AINN?

    我发现放大阶段存在问题,它将信号移动到最后一个阶段(偏移阶段)之前的0以下。

    我尝试使用函数生成器,但没有遇到这个问题...我不记得

    请看:此信号是30Hz的正弦波

    这可能是过滤阶段造成的??  

    此致=)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan
    希望您做得好。
    显然信号调节有问题,但我希望解决=)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    希望您做得好

    我试图弄清楚这一点,但没有成功,我想知道...这是否是由ADS1271的伪差分配置引起的? 因为只有在我使用大量力生成信号时才会发生这种情况,而在我应用低力时则不会发生这种情况。 我认为这可能是因为信号和AINN和VREFP之间的差异很大。 因为我尝试了即使是小放大,信号远离电压限值,并且不断发生...  

    或者还有其他原因吗?

    编辑:

    我发现较低的峰的长度不是恒定的。 峰值变化很大,较低部分对应于信号。查看:

    它看起来像是信号的跳转,但应该是连续的,但它有1个样本的低跳转。底部的~10个样本对应于信号的上半部分。 但是,如果我将3.25 添加到该示例中,信号将返回到“正常”:  

    尽管如此,我还是用我记录的其他信号进行了一些测试,嗯,让我们说这不是解决方案...但我已经没有想法了...  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan。 希望您做得好。
    我回复了帖子,但没有收到任何邮件,所以我写了这封邮件以查看我现在是否收到了邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    我假设蓝色曲线是ADC输出,但您是如何获取橙色曲线的? 这是同一组数据吗? 请解释两条曲线之间的差异。

    如果Y轴以伏特为单位绘制,那么我们仍然存在与以前相同的问题。 正如我在5月17日的帖子中所描述的那样,如果您施加的差分输入电压大于参考电压,调制器可能会饱和并复位。 这些脉冲的持续时间与过压状态存在的时间相对应。

    我建议现在用功能发生器替换电极输入。 使用固定正弦波频率(如100Hz)并缓慢增加振幅。 监控AINP上信号调节阶段的输出电压以及AINP和AINN之间的差分电压。 将其与ADC输出进行比较。 这应准确地指明导致此问题的条件。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    [引用user="Ryan Andrews)]我假设蓝色曲线是ADC输出,但您是如何获取橙色曲线的? 这是同一组数据吗? 请解释两条曲线之间的差异。[/QUOT]

    如果样本位于0.5 下方,则添加3.25。如sampleX+sample 3.25

    [QUETE USER="Ryan Andrews]我建议现在用函数发生器替换电极输入。 使用固定正弦波频率(如100Hz)并缓慢增加振幅。 监控AINP上信号调节阶段的输出电压以及AINP和AINN之间的差分电压。 将其与ADC输出进行比较。 这应准确指明导致此问题的条件。[/QUOT]

    还可以 这可能是信号的振幅,是否可以通过正确减小信号来解决? 我明天将进行一些测试,因为今天时间很紧,要想把信息传递给Matlab进行绘图,需要很长时间。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan
    我刚刚想到了...
    即使信号不能超过0至5V,模拟滤波也存在偏移问题。 信号不像预期的那样以2.5V为中心,因为缺口滤波器在信号上增加了负偏移,并且随着放大,该偏移会增加。 所以问题在于滤波,而不是ADC。 查看此帖子的图片: e2e.ti.com/.../219.4448万
    示波器中的示波器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    希望你很棒

    我刚刚做了一些测试。 即使是超低放大:

    问题仍然存在....  

    下面是Math行:

    所有通道均为1V/div

    我不知道发生了什么… 示波器没有任何问题,但ADS始终以数字化的方式将信号数字化...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    希望你很棒

    我想知道您是否对可能发生的事情有任何想法...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel您好,您是否尝试用单独的2.5V电源替换AINN上的电压? 换言之,不要将VREFP和AINN组合在一起。 这是否会产生不同的结果?

    此外,您能否共享ADC的原始数据? 我可以接受十进制或十六进制格式,如果可以,最好是Excel或文本文件格式。 谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道...主板已经在用餐了,组件已经在那里了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与您分享数据:

    e2e.ti.com/.../test_5F00_data.zip

    如果您在Matlab上绘制数据,您会发现数据在3.25V时被切断,信号的其余部分(末端约为5V)位于较低的部分。 1采样的斜率类似于信号被转换但具有不同的Venter值的情况。 您可以将'prueba2.csv'更改为另一个'pueba_1xlb_x',没有问题。 带有'prueba'的文件带有第一个过滤器,而'data_filters.csv'带有新过滤器,完全居中于2.5V。 看起来信号分为两个部分...  

    我还与您分享用于修复数据的MATLAB I行:

    original_data=csvread('prueba2.csv');
    平均值=0;
    对于i=1:4155
    
    如果data>Edited 1.65 %最初为0.5
    original_data1([i])=original_data([i])- 3.3 ;
    否则
    original_data1([i])=original_data([i]);
    结束
    
    end
    average =平均值/4155;
    图
    解(original_data)
    在
    图解(original_data1)
    标题('prueba 15lb 1')上保持 

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,米格尔。 我今天将试着看看这个问题。

    我仍然建议在AINN和REFP分开的情况下尝试另一项测试。 我知道您需要做一些修改,但这可能告诉我们一些事情。 您是否至少有一个电路板可以"牺牲",并将单独的2.5 V蓝线连接到AINN?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有这方面的工具。 另一个问题是路径位于内部层...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据是否以伏特为单位? 我希望看到十六进制或十进制格式的原始数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以十进制格式表示,伏特是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始数据是指实际ADC输出代码(即 0x7FFFFFFF或838.8607万 是代表2.5V电压的ADC全尺寸输出代码。 您是否可以以这种方式共享数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel -我还尝试模拟参考缓冲区-它不稳定。 在ADC采样期间,参考引脚和输入引脚都由内部开关电容器采样电路采样。 每个内部采样电路都会消耗瞬时电流,从而在需要在转换之间稳定的引脚上产生电压瞬变。

    由于参考缓冲区配置不稳定,它将无法很好地响应这些瞬变。 请按照下面的建议修改OPA350电路。

    以下闭环频率响应显示显著增益峰值,这是相位余量不足的不稳定电路的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Ryan Andrews">根据原始数据,我指的是实际ADC输出代码(即 0x7FFFFFFF或838.8607万 是代表2.5V电压的ADC全尺寸输出代码。 您是否可以以这种方式共享数据?[/QUOT]

    我没有该格式的数据,而且存在问题...

    MCU SPI具有16位缓冲器(可配置为更少)和Im,使用两个传输,每个传输12位。 然后我把它们连接起来。 这里的问题是,转换的结果只有 在MCU中才能看到。

    我不明白的是为什么,当我使用信号发生器时,我没有任何问题。 当我在原型板中使用新的滤波器设计时,我会得到这样的结果:

    如果VREF信号以不稳定的方式运行(如您所述),我希望我引入到ADS1271的每个信号都转换为上面的图像,但没有。。还是我错了? 此外...使用的配置是数据表上的建议图表...  

    如果您更靠近MATLAB上的图解,您将看到,如果信号高于3.25V且峰值放置在接近0的位置,数据看起来会被切断。

    您告诉我,这可能是信号的振幅。 尽管如此,即使我将其更改为可看到的信号的最小值,行为也是一样的... 但仅当在肌肉收缩较强时记录信号时。 即使使用新的过滤器也会出现此问题...

    可能会发生什么情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    我与您分享两个数字:

    左侧的图像是MCU看到的信号。 右侧的信号是修改后的数据。 我认为在这里看到问题比在其他情况下更容易...  

    我在查看闭合的支柱上的图像时看到了一些东西,但我需要仔细检查... VREF看起来是以3V而不是2.5 连接...  

    编辑

    Vref和AINN的电压为2.66V,但这不能解释为什么信号被减半,而下半部分为3.3V,下半部分为0...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    您是如何测量2.66V的? 对于CH2,示波器显示3.25V。

    关于参考电路-我意识到我们在数据表中推荐的电路正是您所使用的电路;但是,我自己看着它的闭环响应,说实话,我不明白为什么选择了该电路。 对我来说,这不是最好的设计。 也许您仍然能够通过此电路达到数据表中列出的性能规格。 REFP引脚上的负载不会随输入信号频率或振幅而变化,因此参考电路输出每次都将稳定到相同的电压。 首先,不稳定的参考电压转换为增益误差术语。 如您所述,不良的参考电路会表现为所有输入电平的错误,但如果输入电平更大,错误可能会变得更糟。

    我相信MCU中的代码误解了ADS1271中的数据。 我可以用100 % 确定性告诉您,ADC没有输出代表>3V的代码。 最大全尺寸输出代码(0x7FFFFFFF)表示+2.5V = VREFP。 因此,在MATLAB图解中不能显示大于2.5V的电压。 这就是关注原始ADC输出代码的动机。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    我向您展示输出

    我认为MCU中的代码误解 了ADS1271中的数据。 我可以用100 % 确定性告诉您,ADC没有输出代表>3V的代码。 最大全尺寸输出代码(0x7FFFFFFF)表示+2.5V = VREFP。 因此,在MATLAB图解中不能显示大于2.5V的电压。 这就是查看原始ADC输出代码的动机。[/QUOT]

    ADC正在将数据输出为双补码格式,必须再次转换数据... 这就是问题... 就在今天,我发现... ADS1271具有用于其输出数据的双补码格式,必须重新排列才能使用。 为此,我之前上传的代码是一个不错的选择。 显然这就是问题所在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    是- ADS1271输出二进制补码,它使用MSB来指示符号。 如果MSB =0,则只需将LSB大小(一个代码的电压权重)乘以输出代码(十进制)即可。  否则,您需要先从小数结果中减去2^24:  

    MSB = 0:输出(伏特) =(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码]。

    MSB = 1:输出(伏特) =(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码- 2^24]。

    我很高兴您终于发现了这个错误。 如果您愿意,我们可以在您纠正算法以转换数据后查看相同的图解。 如果您有其他问题,请告诉我。

    祝您一切顺利,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    使用此线路将数据转换为3.3 刻度电压的IM:

    raW_DATA=((((((Float32_t)(UINT32)RX_Data_Master[0]<<12|(UINT32)RX_Data_Master[1]))/0x00FFFFFF)*LFF); 3.3 

    考虑到来自滤波器的数据是从0-5V的范围,ADC将给我0-2.5V的范围,我认为这是正常的。 或您的想法? 我的意思是...这样,数据将最终显示为3.3V,并显示在我发布的转换代码中(我现在将其重新发布为图像)  

    数据看起来:

      

    我认为工作正常(对我来说,在3.3V或5V范围内工作更容易,因为采用2^24格式)

    你怎么看?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel -您需要按参考电压进行缩放,VREF = 2.5V。

    芯片的模拟和数字电源(分别为5V和3.3V)无关紧要。 您需要做的只是获取ADC的二进制输出(同样-逻辑电压电平无关),将24位字转换为十进制,并应用以下两个公式之一:

    如果(MSB == 0){

    输出(伏特) =(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码]

    其他{

    输出(伏特) =(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码-(2^24 - 1)]

    }

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么MSB==0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据以二进制二进制补码格式输出。 请阅读数据表第25页上的数据格式部分。 表9总结了输出代码与输入信号的关系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan
    什么是MSB? 最有意义的值?
    我收到整份转换结果。 我不知道如何才能看到最有意义的价值...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    MSB是最重要的位,它是数据字中最左边的位。 对于24位数据,此位表示2^23的值。

    如果以十进制而不是二进制格式接收数据,则只需测试数据字的十进制等效项即可。 0x7FFFFFF是您将从ADC中看到的最大正全刻度代码(0x7FFFFFF=838.8607万)。 下一个十进制代码(0x80万 = 838.8608万)表示负满刻度。 因此,对于值>= 838.8608万,您必须先减去(2^24 - 1),然后再乘以LSB大小(以伏特/代码为单位的最小有效位大小)。

    如果(值<= 838.8607万){

    输出(伏特)=(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码]

    其他{

    输出(伏特)=(2*VREF)/ 2^24 *[十进制输出代码-(2^24 - 1)]

    }

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此代码实际上与我的代码相同=)
    只有一些样品超出了范围,但我认为可能是电线发出的噪音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    希望你很棒

    我尝试了您的代码,得到了:

    这是原始数据:

    这是转换后的数据:

    由于某种原因,有些样品仍然分离。 为什么会出现这种情况?  

    此外,我不知道为什么信号会像这样发出,但这个问题出现了几次,但我认为是接线问题...

    第二个数字上半部分的样本如何得到解算?  

    此致