请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC32RF45 您好,
我以2048MHz运行ADC,如果我将slow speed_EN位设置为1,JESD204B设置页将不会编程。 如果我将slow speed_EN位设置为0,那么ADC的功能就像我预期的那样,我可以通过JESD204B接口进行链接。 以前版本的数据表似乎具有1.75GSPS的慢速度EN阈值,但当前数据表的阈值为2.5GSPS。 该设置应该是什么?在此速度范围内,我是否会面临性能下降的风险?
谢谢!
Brian