This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60上的直方图(或代码密度)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592654/ads54j60evm-histogram-or-code-density-on-ads54j60

部件号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他部件:ADS54J60

您好,

我正在使用 TSW54J60EVM 和 TSW14J56EVM 评估 ADS54J60 和 LMH6401。  我已从正弦波(10MHz,0dBm)以及从直流信号(50ohm到地电位)捕获原始数据。 时间范围和频率范围图形似乎正确,但直方图存在问题。  

理想正弦波的直方图应显示为漂亮的"单线"浴缸曲线。  但是,使用"高速转换器Pro"捕获的原始数据显示非线性。  请参见下图。

理想直流信号的直方图应显示为漂亮的"单线"窄钟形曲线。  但是,使用"高速 转换器Pro"捕获的原始数据显示非线性。  请参见下图。

 您是否为ADS54J60测量了积分非线性误差(INL误差)或差分非线性误差(DNL)?

谢谢!

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我们没有此数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的反馈。  我知道DNL和INL错误不可用。  您能否询问设计团队他们是否在ADS54J60上生成了直方图?  如果是,他们能否分享这些图表?

    此致,

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    设计团队对ADS54J60直方图的任何反馈?  他们是否有可用数据?

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我们没有此数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    好的,我理解。 感谢您的反馈! 我正在关闭此错误。
    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能与我的董事会相同。
    每四个值中只有一个大值,DNL似乎非常糟糕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    您的ADS54J60是否仍存在问题? 我们确实遇到了另一位客户的类似问题,他们的问题是他们没有执行设备所需的电源顺序。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是的,我们在ADS54J60上的直方图上仍然存在此问题。  您能否为我提供E2E上的链接,以解决此类似问题?  他们是否使用ADS54J60?  

    感谢您的反馈!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrice,

    请参见以下链接。

    e2e.ti.com/.../59.8565万

    此致,
    Kei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    由于此设备的默认设置是将OVR发送至位1,因此第1位似乎被卡住。 请在下面执行这些写入操作,将ADC输出分配给此位。 这些写入将添加到下一修订版的数据表中。

     

    0x4004 0x6A

    0x4003 0x00

    0x6012 0x02 //始终在最新数据表中添加1位。

     

    此致,

     

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    是否可以向我发送ADC封装上标记的设备信息? 只是想确保EVM上未安装预生产部件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    设备信息为"AZ54J60 TI 594 ZRFK G4"。 是预生产ADC吗?

    此致,

    Patrice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我们已修改固件以支持这些新命令。 直方图中没有变化。 我仍然必须更改主板上的通电顺序。

    此致,

    Patrice