This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF42中提供12位斜坡ADC测试模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595080/adc32rf45-12-bit-ramp-adc-test-pattern-available-in-the-adc32rf42

部件号:ADC32RF45
主题中讨论的其他部件: ADC32RF42

在DDC旁路模式下,ADC32RF42中是否提供12位斜坡ADC测试模式?   根据数据表,ADC32RF45具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我在ADC32RF45中使用此函数。   EVM SPI GUI具有在旁路模式下为12位斜坡设置位的控件,然后使用TSW14J56进行捕获我会在捕获的数据上看到斜坡模式。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将DDC旁路的adc32rf42设置为LMFS =4221输出分辨率设置为14位。 我的设置是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以达到12位输出分辨率,LMFS =4221是否仍然工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主题行显示ADC32RF45,但我在文本中看到您正在查看ADC32RF42。

    在旁路模式下没有LMFS=4221。  LMFS=4222。   我在实验室PC上使用了该模式。  使用LMFS=4222时,数据将为14位。   使用LMFS=4.281万时,数据将为12位。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们使用的ADC32RF42是LMFS =4211 (我在前面的答复中的错误),14位输出分辨率,旁路模式。   为了使用斜坡测试模式, ADC32RF42是否需要处于12位模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在某处仍然存在一些错误。  在旁路模式下,没有LMFS=4211。  LMFS_4211模式是单频段实数的DDC模式之一。   14位旁路模式为LMFS_4222。

    在Ramp 12位的JESD数字页面中的位肯定适用于12位旁路模式。   对于DDC模式,有一个不同的位置可设置缓变模式,即抽取筛选器页面中的测试模式SEL。    在使用旁路14位模式时,这也可能是设置斜坡模式的位置。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    已经有一段时间了,但我想在关闭前检查一下。 在旁路模式下,您是否能够看到12位斜坡?  我刚刚再次检查过,在工作台上,我确实看到了12位缓变模式,而在12位旁路模式下。  然后,由于您确实在寻找14位旁路模式,我将其设置为该模式并设置12位斜坡启用位,我仍然看到12位斜坡。   我在14位采样的12位最重要的位上看到了12位斜坡,此外,14位采样的附加了两个零,以填充JESD帧。

    此致,

    Richard P.