This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:DAC IC芯片

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0802, DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598336/dac0800-dac-ic-chips

部件号:DAC0800
主题中讨论的其他部件:DAC0802

德州仪器(TI)生产的DAC IC芯片是否与Comtrade归档系统兼容? 我一直在专门研究DAC0802和DAC0800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    欢迎使用E2E。 请您提供有关申请的更多详细信息吗?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我研究项目的总体目标是修复此继电器测试系统SEL4000,该系统目前不能与继电器SEL451配合使用。 数据需要存储在COMTRADE文件格式系统中。 我相信DAC的应用程序会将数字输入转换为模拟输出,以便模拟继电器系统的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    DAC是将并行数字信号转换为模拟信号的简单设备。 数字信号必须采用数据表中指定的格式。 您需要一个能够将COMTRADE格式转换为DAC格式的解释程序软件模块。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我有关此设备的更多信息吗? 我正在尝试向DAC输出数字信号(8位)并获取相应的模拟信号。 当我输出“127”时,我从DAC得到“0V”,当我输出“0”时,我从DAC得到“5V”。 这是否与格式有关? 我在数据表中找不到它,能否告诉我格式是什么? 为什么它不是简单的二进制格式? 有没有办法将参考电压更改为"0V"和"5V"而不是"0V"和"10V",因此当我向DAC输入"255"时,我会得到"5V"?

    我已使用PIC16F690和DAC0800 (在附件中)制作了电路,但我从DAC获得了错误的输出电压结果。 对于MCU的“127”输出,我得到“0V”,对于“0”,我得到“5V”。 其目的是对来自内置ADC的信号进行采样,并将相同的信号输出到DAC。 ADC和MCU部件工作正常。 但是,有人能告诉我,为什么我从DAC收到此错误? 就像这样,当我增加ADC输入时,DAC输出会减少,当我减少ADC输入时,DAC输出会增加。

    我可以通过编码来解决问题,但我想知道这是正确的方法,我误解了什么? 我使用数据表来构建电路。

    Vref+ = 10伏
    参考值- = 0伏
    V+ = 36V
    V - =-36V
    TRHSH控制引脚=接地,因此我可以使用TTL逻辑。
    B1 (DAC PIN) = MSB (PIC16F690上的RC7)
    B8 (DAC PIN) = LSB (PIC16F690上的RC0)

    MCU的模拟外设被禁用,以便引脚RC0,RC1,RC2用作数字(比较器,比较器,CVref)。

    有人能帮我吗?

    电路:
    www.dropbox.com/.../ADC至DAC circuit.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    由于HTTPS证书错误,我无法打开链接。 请直接在此处附上图片吗?

    由于这是一个与您之前的问题相当不相关的问题,如果您能将其作为新问题发布,我们将不胜感激。 这将更好地帮助我们和其他用户。 跟踪有多个问题的线程的进度非常困难。 希望您理解。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它发布到新主题:
    e2e.ti.com/.../61.0769万