This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82在1+GHz频率下的真正IMD性能。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC38J84, DAC38RF89, DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596332/dac37j82-true-imd-performance-of-the-dac37j82-at-1-ghz-frequencies

部件号:DAC37J82
主题中讨论的其他部件: DAC38J84DAC38RF89DAC38RF84

我正在评估DAC37J82,以便在1-2.6GHz的频率下直接进行射频合成,从而测试各种Nyquist区域。 杂散响应良好,但当我生成两声提示音时,IMD大约为50-55dBc。

我不确定评估板上两个变压器中的铁氧体是否对测量的IMD数据有影响。 是否有更好的设置来获取DAC的真实IMD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    DAC运行的采样速率是多少,两个音调的频率是多少,间隔是多少? 变压器的额定功率仅为1000MHz。 这可能是您问题的原因。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    其他详细信息:

    使用DAC,我生成两个载波并在带宽上进行测试。
    我测试了高达1400MHz的频率,发现在大约1400MHz时,内部调制失真大约为-60dBc。 我希望获得-75或甚至-80dBc失真产品。 DAC评估板使用铁氧体背靠背不平衡变压器。 我正在尝试确定失真是来自铁氧体还是来自实际DAC。

    期待您的意见。
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Viktorija:

    在Jim不在办公室时为Jim填写。

    DAC38J84的原始设计目标针对从DC到500MHz或更高频率进行了优化。 如果您查看DAC38j84数据表的图14 (IMD3与频率与插值的比较),您会发现IMD性能在大约400MHz后开始下降。 这符合我们驾驶客户的设计和系统要求。

    为了在1GHz及以上时获得最佳的IMD3性能,我们必须推荐我们的客户考虑DAC38RF8x系列(即 DAC38RF89等)。 这些DAC系列在设计时考虑了高于1GHz的输出频率。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Kang。 我只需要一个输出通道,而我们目前正在开发的型号,将需要在IMD,时钟和谐波低于-70dBc的情况下工作高达~950MHz。

    我相信38RF84可以做到这一点。  您是否同意这是一个准确的评估?

    我们的输入将以~200MSPS采样,并进行插值,然后将NCO混合到137MHz到950MHz的任意位置。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    您的评估是正确的。 DAC38RF84在输出频率高达950MHz及更高时可提供最佳性能。

    Matthias