This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:Linux驱动程序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595515/ads8668-linux-driver

部件号:ADS8668

尊敬的先生  

请问 ADS8668是否具有Linux驱动程序??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    遗憾的是,我们没有用于ADS8668的Linux驱动程序

    此致,
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Cynthia

    如果模拟输入浮动,TI是否具有没有模拟输入偏置电压的ADC解决方案

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai
    我们的高压集成器件将具有这种偏置电压。 我相信有一个显示下拉式解决方案的TIdesign,我会找到它并向您发送链接。

    此致,Cynthia