您好,
我是一名学生,正在尝试了解ECG信号的采集。
我有一个关于使用ADS1298进行心电图测量时人体上电极位置的基本查询。
它是单导联 系统。 两 个差速器输入为右臂和左臂。
但根据我有限的理解,ECG电位应在右臂和左腿(导联II)或左臂和右腿(导联III)之间测量。
您能解释一下用 “右腿驱动”从右臂和左臂获取输入以 帮助降低INA的CMRR要求的理由吗??
也是自此
RA-LL=导联II
LA-LL=导联III
这是否意味着
导联I =导联II -导联III
我的意思是,如果导联II包含某组异常的信息,而导联III包含某组异常的信息,则导联I (=导联II -导联III)将包含有关这两组异常的信息,上述参数是否正确???
进行导联I测量比进行导联II测量有什么好处??