This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282:ADS5282EVM的商业用途

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597888/ads5282-commercial-use-of-ads5282evm

部件号:ADS5282

您好,

我使用ADS5282EVM是为了从用于核医学的原型系统中获取数据。

我想问一下,将ADS5282EVM用作商业产品的一部分的过程是什么?

此致,

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    左侧,

    EVM并非设计为商业产品。 它们仅用于评估目的。 您可以将EVM原理图和布局用作系统的构建模块,但EVM本身并非设计为商业发布产品的一部分。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您的意思是,就其温度和电气特性而言,如果TI不能正常工作,TI不承担任何责任...

    但在知识产权方面,如果我们负责其余的权利,那是可以的。 因为我们尚未签署任何最终用户和最终用户声明。 我对吗?

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    左侧,

    也许我误解了您的问题。如果您打算在商业产品中使用EVM,这会违反EVM的条款和条件。 请参见EVM随附的手册。

    EVM仅供产品或软件开发者在研发环境中使用,以促进TI半导体产品的可行性评估,实验或科学分析。 EVM没有直接功能,也不是成品。 EVM不应直接或间接组装为成品中的零件或子装配件。"

    该部件也未获准用于医疗系统。 如果您对用于医疗应用的ADC感兴趣,我很乐意将您与我们的医疗团队联系起来,看看是否有类似的设备可以使用, 但是,EVM条款和条件不允许在商业产品中使用任何EVM。

    此致,
    -Steve Wilson