This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Arria 10 + TI ADC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595783/arria-10-ti-adc

线程中讨论的其他部件:TSW14J56EVMTSW14J57EVMADC32RF42

TI专家,您好!

我的客户将使用Altera Arria 10 FPGA。

他们还需要ADC。 因此,我们提出了TSW14J56EVM。

但我们的客户有以下疑问:

  • 此EVM能否通过FMC连接器与Arria 10GX FPGA开发套件配合使用?
  • 是否可以将其配置为支持ADC的2个通道?
  • 是否有任何参考设计来演示Arria 10 GX开发套件TSW14J56评估模块的互操作性

>您的方面能否推荐任何能够与Altera Arria 10开发板接口的TI ADC?

谢谢!

巴西,

请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TSW14J56是基于Arria V的捕获卡-用于捕获ADC数据并为DAC EVM提供模式。

    TSW14J56 EVM上没有ADC或DAC。

    您是否考虑了特定的ADC或DAC?

    我们所有具有JESD204B接口的ADC和DAC EVM都将连接到TSW14J56 EVM - FMC连接器。 这是基于Arria 5的。 我们确实有一个TSW14J57 EVM,该EVM最近基于Arria 10发布。 这也将支持我们的ADC和DAC EVM - TSW14J57具有FMC+连接器,该连接器也将支持我们的16L器件。

    我们在Arria 5和Arria 10平台上使用的Megacore JESD204B IP与我们的转换器配合使用,如评估平台所示。 虽然我们没有针对每个设备/分层/传输层配置的特定互操作性文档,但我们可以说它们按预期工作。

    请告诉我们您计划使用哪个ADC,我们可以推荐合适的平台。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    感谢您提供信息。

    我已经向客户提出了建议,他们对TSW14J57EVM很感兴趣,因为他们的平台正在使用Arria 10 FPGA。

    同时,TI是否在TSW14J57 EVM上使用Arria 10 Quartus II项目源代码?  

    他们还计划按照以下规格使用ADC:

    >采样速率~1.2Gbps

    大于14位分辨率

    2个通道输入

    目前他们正在研究模拟器件解决方案AD9680。

    从规范中,我发现此部件ADC32RF42非常适合他们的应用和规范。

    但零件仍处于预览阶段。 我可以知道零件何时处于激活状态并下达吗? 估计的价格是多少? (我在TI网站和ESP上找不到它。

     

     谢谢!

    巴西,

    请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ADC32RF42现已全面投产。 请访问 www.ti.com/.../description。

    此致

    Matthias

    高速数据转换器