This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:将PGA411与无刷同步器而不是解析器配合使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596364/pga411q1evm-using-pga411-with-brushless-synchro-rather-than-resolver

部件号:PGA411Q1EVM

我们正在评估使用PGA411处理无刷同步输出。 该功能类似于解析器,但有三个次级线圈以"Y"配置接线。 线圈以120度而不是90度隔开。

我想知道这是否是一种常见的用法,以及是否有更好的TI产品可用于此应用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    要在该应用中工作,PGA411只能处理两个次级线圈,并且必须在主机MCU中纠正角度输出。 此外,速度输出可能不准确。 您是否已经测试过此测试?

    我不认为TI为该应用提供了集成解决方案,您需要使用具有放大器和ADC的离散实现。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用Scott-T变压器电路转换为解析器输出,工作正常。 Scott-T变压器可使用两个运算放大器进行构建,并从同步器3相转换为解析器Sin和COS输出。

    www.ddc-web.com/.../synhdbk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Scott的更新! 我很高兴听到它运行良好。 如果您需要其他信息,请告诉我。

    -Clancy