This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283EVM和放大器的差动直流耦合模拟信号;ADS4149EVM®︎

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, FMC-ADC-ADAPTER, ADS4149EVM, THS4509EVM, THS4509, LMP8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598840/dac3283evm-differential-dc-coupled-analog-signals-of-dac3283evm-ads4149evm

部件号:DAC3283EVM
线程中讨论的其他部件:FMC-DAC适配器FMC-ADC-ADC-适配器ADS4149EVMTHS4509EVMTHS4509LMP8350

您好,

我对DAC3283EVM + FMC-DAC-适配器和ADS4149EVM + FMC-ADC-Adapter与Xilinx ZC706开发板的组合感兴趣。

我们的设计有一些要求。

模拟输入和输出类型均为差动和直流耦合

但是,DAC3283EVM和ADS4149EVM支持单端变压器耦合模拟信号。

我知道拆除变压器和安装SMA连接器是差动直流耦合模拟信号的解决方案。

但是,我不知道他们的确切方法。

请向我解释电路修正方法。

巴西

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungik,

    您需要按如下所示修改DAC EVM:

    1.拆下T1,T2,R137,R153,R155, R156。

    2.安装R109,R134,R135,R136,R6, R15,R20和R27。

    对于ADC EVM,请执行以下操作:

    1.拆下R84,T1,T2。

    2.安装J8,R82 ,并短穿T1和T2的垫4-3和6-1。 对于直流耦合设置,用0欧姆电阻器替换C69和C68。  如果外部信号应用了ADC所需的正确共模,则需要删除R23和R24。  

    此致,

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim。

    感谢您的回答。

    我有一个问题是你的回答。

    如果外部信号应用了ADC所需的正确共模,则需要删除R23和R24的含义是什么?

    此外,您是否知道DAC3283EVM的IOUTA1和IOUTA2 (电流)应如何转换为电压?

    是否需要进一步的信号调节电路来进行I/V转换?

    我将等待您的回答:D

    此致,

    Seungik Cho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungik,

    DAC EVM上的上拉电阻器将输出转换为电压。 DAC究竟会驱动什么?

    对于ADC,ADC的VCM输出将连接 到  安装了R23和R24的位置/负极输入。  缺省情况下 ,EVM具有 用于交流耦合的ADC设置,要将PoS/Neg输入设置为  ADC的正确VCM,需要使用此连接。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim。

    DAC EVM上的上拉电阻器将输出转换为电压。 DAC究竟会驱动什么?

    ->我正在设计某些CAN通信系统。

    -> CAN总线通过传输线路实现,传输线路两端端端接有120欧姆电阻器

    ->此应用的共模电压为2.5V,差动回转电压为2Vp-p

    ->我将附加与我的应用程序相关的图片。

    ->是否可以使用某些FDA EVM (如THS4509EVM)? 如何驱动DAC3283EVM?  

    对于ADC,ADC的VCM输出将连接 到  安装了R23和R24的位置/负极输入。  缺省情况下 ,EVM具有 用于交流耦合的ADC设置,要将PoS/Neg输入设置为  ADC的正确VCM,需要使用此连接。

    ->因此,我需要将ADC输入信号的共模电压和差分摆动电压调低,以使其符合ADC规范。  

    ->我很担心。

     

    请给我一些建议。

     

    此致,


    Seungik Cho。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungik,

    您可以使用板载THS4509驱动ADC。 将向此ADC EVM提供哪些输入? 是否是某些设备运行ISO 1.1898万-2规范? 这将是差分输入信号吗? 我对这一标准一无所知,网站想对下载这一标准收费。

    DAC的输出将连接到什么? 显示所有硬件和 接口规格的系统级方框图将很有帮助。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    将向此ADC EVM提供哪些输入?  DAC的输出将连接到什么?

    -> D/A EVM的输出等于上述参考图片的规格。 作为参考单端的输出摆幅最大为3.5V,最小为1.5V。

    其差分信号的范围为0V - 2V。  

    我正在考虑LMP8350,它支持我的设计的输出摆动要求。

    (在HP模式下,LMP8350支持最大4.18V和最小0.82V)  

    但是,没有LMP8350EVM是如此。

    是否有替代产品?