请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:VCA8500 主题中讨论的其他部件: VCA5807, PGA5807
你(们)好
我正在设计一个NDT超声相位阵列。 我的项目需要80dB的模拟控制增益。 为此,我要连接两个VCA8500级联。
我的问题是将第一个VCA8500的差分输出连接到第二个的单端输入。 在数据表中,您可以写下LNA是完全差分的,但它针对单端操作进行了优化。 它的确切含义是什么? 我是否可以同时使用输入并将LNA连接到差分信号? 如果不是,问题是什么。 我不想将一半的输出连接到单端输入,因为在这种情况下,我损失了6dB的增益,同时也失去了共模噪声的抑制。
此致
Andrea