This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads1252怀疑

Guru**** 2544520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598836/ads1252-doubvt

主题中讨论的其他部件:ADS1252ADS124S08

 8万 0 7FFFFF

如何表示负数将使负值标度混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nanu Alla,

    如ADS1252数据表中所述,ADC以二进制二进制补码格式生成输出代码。
    表示最大有效位将指示数字是正数(MSB=0)还是负数(MSB=1)。

    您可能需要查看ADS124S08数据表中的'Data Format'(数据格式)部分,其中显示了一些详细信息。
    或者,您可能需要在Web上搜索'two的补码格式'或'convert two的补码格式'。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你明白了