This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:噪声,输出中的周期间隔为~400Hz

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306EVM, AMC1306M25, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594818/amc1306m25-noise-with-400hz-periodic-interval-in-output

部件号:AMC1306M25
主题中讨论的其他部件:AMC1306EVM,, SN6501.

我们正在使用AMC1306EVM评估套件。 具有以下连接:

  • 输入J1与导线(1 cm)短路
  • VDD2为3.3V
  • 由车载变压器驱动的VDD1
  • DCLOCK由微控制器SPI外设驱动(5MHz,或20MHz)
  • Dout连接到SPI外围设备

预期输出将生成1.0101万模式(50 % 1/0比率)。  但是,该模式(在过滤之后)的噪声似乎为+/-100位。 SPI通信已通过逻辑分析器进行验证。

在第二块AMC1306EVM板上,输出偶尔会正确,但大多数时候信号都被随机噪声覆盖。  噪音模式似乎为~400Hz。

有什么可能是错误的想法吗? AMC1306M25对DCLOCK输入是否敏感(是否对高信号质量有要求)?

欢迎提供提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Reinhard!

    欢迎参加e2e论坛!  您能否按您发送/接收的AMC1306时钟和比特流图解发送?  我怀疑您看到的400Hz可能是SN6501变压器驱动器的一些伪迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reinhard:

    您是否解决了AMC1306M25的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,问题已解决。  这实际上是一个软件问题。 数据流的位顺序(MSB / LSB)已交换。  

    顺便说一下,感谢您的提示和快速反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷! 感谢更新!