This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMCC AMC 1210 MB -EVM:TI评估软件出现故障(未安装Ni-VISA 1210 MB -EVM驱动程序)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1209, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597045/amc1210mb-evm-ti-evaluation-software-fails-ni-visa-amc1210mb-evm-driver-not-installed

部件号:AMCC 1210 MB -EVM
主题中讨论的其他部件: ADS1209AMC1210

我正在尝试使用ADS1209评估模块。 用户指南(SBAU167–2010年3月)建议使用1210 MB EVM进行测试。

所以我也买了这个。  我无法使用TI评估软件(ftp.ti.com/.../amc1210mb-evm-1.0 .2.exe)与AMCC 1210 MB 板通信

根据 AMCC-EVM 用户指南 (SBAU188A–2012年2月–2016年2月修订),已安装了LabVIEW演示程序,但似乎需要National Instruments驱动程序才能与AMC1210主板通信("NI-VISA 1210 MB 1210 MB AMC-EVM驱动程序")。  未安装此驱动程序,而是在"Windows 8.1 设备驱动程序"列表中显示一个名为"通用批量设备"的条目。 显然,这没有所需的功能。  运行演示程序-例如,按下正常LabView开始箭头-将弹出一个消息框,显示"发生意外错误。 请检查所有硬件...重新启动程序。"  

有什么建议? 在TI或National Instruments网站上,我甚至找不到任何与AMC1210签证司机相似的东西。

谢谢(Windows 8.1 ,更新所有最新版本)

- Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您是否可以访问旧版PC? 《用户指南》的第3节说明了AMCC 1210 MB -EVM软件在Windows XP上运行。 我有一个INI文件允许该软件在Windows 7上运行,但我不确定该文件是否适用于Windows 8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您是否能够找到Win XP或Win 7计算机?