This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm9.864万:电容器的值

Guru**** 2543550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597851/lm98640-value-of-capacitors

部件号:lm9.864万

您好,

我们在CDS模式下使用LM9.864万。 在我们的设计中,我们使用22nF电容器,而不是100nF电容器,它们连接在引脚VCOM,VREFT,VREFB,VREFNG和VCLP上。

每个引脚到GND之间各一个,VREFT和VREFB之间各一个,如数据表命令。

去耦电容器的变化相同,我们使用22nF而不是100nF。

您是否知道这些变化会产生什么影响? LM9.864万是否会更吵或无法正常工作?

为了将LM9.864万所见的增量电压在100nF和22nF之间进行比较,我需要每个引脚上IC所需的峰值电流值,您是否有此信息?

答:这个职位是在医学论坛上,但不是他的职位。 我无法更改(当我键入LM9.864万时,我没有论坛选项),管理员能否将我的帖子移到正确的论坛上,请?

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathieu,

    建议不要更改电容器值, 要获得最佳模拟噪声性能,需要100nF。

    布局对于噪声性能也非常重要,您可以在规格中找到布局建议。

    此致,

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:


    我知道100nF是推荐值。

    然而,在我们的设计中,如果我们使用100nF,我们必须使用大于22nF的封装,因此,由于封装的尺寸和布局,我们需要在电容器值和寄生电感之间做出一个折线。

    为此,我需要有关所需电流或最小电容器值的更多信息。

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthieu,

    您的系统最大数据速率是多少?

    了解您的顾虑,寄生电感过大可能是一个问题。 您计划使用的22nF有多大?

    我 还没有  最小上限值,我会尽快通知您。

    此致,

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:


    INCLK的最大数据速率为30Mhz,我们将在双通道中使用LM9.864万。 22nF的尺寸为0603。

    此致

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthieu,

    LM9.864万已被定性并仅使用0.1uF进行测试。

     类似的部件已经过测试,其上限值较低, 较低的值上限不会影响性能。

    基于这一点,您可以使用22nF帽,但它存在风险,因为零件未使用0.1uF进行特征参数。

    如果22nF增加了样品数据的噪声,则可以在603封装中将盖子替换为0.1uF。

    此致,

    Costin