This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1242:ADS1242 (ADC)数据记录读卡器不准确且值不大致

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1242, ADS1220, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598422/ccs-ads1242-ads1242-adc-datalog-reader-doesn-t-accurate-and-roughly-value

部件号:ADS1242
主题中讨论的其他部件: ADS1220ADS1248

工具/软件:Code Composer Studio

需要 支持

硬件 参考设计原理图。

平均 值模数(ADC) ADS1242的软件代码

感谢您的支持。

Kittipat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kittipat,


    现有设计是否存在问题? 如果是,您能否描述您的系统和存在的错误?


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph:

    这是我的客户问题。

    ADC 存在问题:读取值 非常粗糙且不稳定

    ADS1242IPWT

    任何硬件 或软件设计建议。请告诉我。

    谢谢和此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kittipat,


    ADS1242是一种较旧的设计,我们没有此器件的任何示例软件或设计。 此外,我们还需要有关您的客户正在进行哪些工作的信息,以帮助进行示例设计。 示意图将帮助我们了解系统是什么以及可能存在哪些潜在问题。

    此外,我还想查看客户生成的任何数据。 我需要知道参考电压,输入电压和ADC数据(以十六进制或十进制表示,而不是转换后的电压数据)。 这可能有助于确定您看到的噪音类型。

    但是,如果您的客户读数不稳定或嘈杂,则他们可以考虑一些事项。 这可能会导致他们清理电路中的问题。

    1.参考电压有噪声,应使用噪音较小的参考电压- ADC将输入电压与参考电压进行比较。 如果参考电压有噪声,则ADC读数反映相同的噪声。 使用低噪声基准或比例测量有助于提高噪声性能。

    2. EMI与电路耦合-通常,某种电磁干扰会在ADC测量中产生额外的噪音。 例如,如果输入或参考线是用长线连接的,则线路噪声(50Hz或60Hz,具体取决于您所处的位置)可能会耦合到系统中。 根据所使用的数据速率和ADC的数字滤波,此问题通常会得到缓解。 此外,电机和其他感应元件可能会使EMI脱离。 这种影响可通过导电外壳来降低。

    3.嘈杂的电源可能会导致ADC读数发出噪音-大多数情况下,电源(PSRR)或输入信号(如果信号为共模(CMRR))发出的电源噪音都会被拒绝。 如果您查看原理图,可能会发现电源噪声出现且不是共模的地方。 我会看看前端或参考条件,如过滤器或缓冲器。

    4.可以使用输入滤波-如果输入信号上有某种噪声,使用某种低通差分和共模滤波可能有助于降低噪声。

    如果他们愿意考虑较新的器件,ADS1220,ADS1248和ADS124S0x都是一些相似的器件,提供了更多的示例设计和示例代码。 同样,我不知道他们在推荐其他设备时做了什么。 我仍然需要更多信息来帮助解决此问题。 我不知道您的客户系统是什么,也不知道他们是如何实施的。 我不知道他们有什么类型的噪音。 此时,我只知道他们的系统中有噪音。


    吴若瑟