This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142:模拟输入上的电阻值

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597528/ads6142-resister-values-on-the-analog-inputs

部件号:ADS6142

大家好,

请就以下问题向我提出建议。

ADS6142数据表中的图98显示了应用电路。

问题1. 两个200欧姆的电阻器用作VCM偏置电路。
它们是否可以用两个220欧姆的电阻器或两个180欧姆的电阻器替代?
如果使用的电阻不是200欧姆,则性能会下降什么?

问题2. 两个5欧姆的电阻器与差分模拟输入引脚串联使用。
它们是否可以用两个4.8 欧姆电阻器或两个5.6 欧姆电阻器替代?
如果使用5欧姆以外的电阻器,则会出现什么性能下降?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    你能不能给我任何反馈。

    Mita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita,

    很抱歉耽误你的时间。 我们将尽快与您联系。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在该应用电路中,两个200欧姆电阻器是放大器驱动器电路的负载。  在这种情况下,示例电路设计为400欧姆负载,采用带有标记为Rfil和Cfil的组件的简单RC滤波器。  此类放大器通常不能很好地驱动50欧姆负载之类的重负载,通常设计为200欧姆至400欧姆负载。  因此,使用略大于或小于200欧姆的值是可以的。  对于有关放大器在不同负载中的行为的特定问题,放大器论坛将是进行此操作的最佳场所。

    ADC前面的系列5欧姆电阻 器用于衰减当样钟切换时从ADC输入发出的一些采样浮点能量。  5欧姆电阻器上的输入信号会有一定的电压降,因此,如果您要将信号驱动到全尺寸,则应考虑驱动级的增益。   此ADC在器件内的ADC前端上没有隔离缓冲器,因此当采样时钟开关时,将会有一些短时脉冲能量从ADC传递到模拟输入信号,而这些5欧姆电阻器将阻止其中的一些。  同样,这些电阻器可以是4.7欧姆或5.6 欧姆,或者甚至可以是10欧姆-请记住,您的少量输入信号将会在电阻器上掉线。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken-San,

    期待尽快收到答案。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我已经得到了答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涂有Cloased

    Mita