This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC测试仪评估板或电路

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598463/adc-tester-evaluation-board-or-circuit

主题中讨论的其他部件:ADS5553

你好

我将测试高速14位ADC及其接口,并使用干净的方形信号来测量SNR,SFDR,THD+N,HD2,HD3... 。

有一些工具,但都太贵了。

是否有任何评估套件或电路可生成非常干净的方形信号?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XYZ,

    您计划测试哪些ADC? 我们根据您要测试的ADC提供了多种不同的捕获工具。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS5553。
    我正在构建ADS5553主板,但我必须测试接口。 我需要一个非常干净的方形发电机来测试它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XYZ,

    您到底想要什么? 您是否正在寻找测试设备的建议?

    此致,

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需要一个超低失真方形发生器:)来测试ADC接口。 我买不起昂贵的信号发生器。是否有任何IC或评估板来实现我的目标?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,XYZ,

    有一些评估板可以帮助您实现目标。

    是两个EVM,它们是可编程时钟源。  

    TSW4806 是低成本可编程时钟源

    TSW3065 独立本地振荡器源评估模块

    以下EVM分别是10MHz或70MHz频率的固定频率振荡器板:

    TSW2110

    TSW2170

    我希望这些都能有所帮助。  

    此致,  

    -Steve Wilson