This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80阻抗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598857/adc32rf80-adc32rf80-impedance

部件号:ADC32RF80

戴尔

频率范围为 700Mhz至3GHz。

ADC32RF80和Balun之间连接的阻抗值是多少?

我们需要提供布局指南建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry

    输入阻抗在ADC输入和不平衡变压器之间为50ohm的差值。 您可以在数据表的第128页(第11.1 节)中找到布局指南。

    谢谢!

    千瓦