This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:ADS4246隔离

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596730/ads4246-ads4246-isolation

部件号:ADS4246

戴尔

我在数据表中找不到关于隔离的任何评论(SBAS533D,2015年12月修订)。


信道隔离之间会发生什么情况?


我想知道100Mhz频段,200MHz频段,300MHz频段,400MHz频段,500MHz频段中的隔离值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我已向设计团队请求此数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    何时可以接收数据?

    我们很快就需要这些数据。

    请。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim

    何时可以接收数据?

    我们很快就需要这些数据。

    请。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    这适用于什么应用程序? 我们现在的带宽有限,我们正在尝试在收到请求时优先处理它们。 我能否向您发送ADS4246EVM以允许您自己进行测试?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    隔离是相同的信道间串音。 交叉对话主要取决于攻击频率和振幅。

    ADS4246数据表提供了170MHz满刻度侵略者的以下信息:

     

    此致,

    Jim